结果:找到"立创 训练营 物联网 智能插座",相关内容1000条
  • 【暑期训练营进阶班】OLED智能插座开发心得
  • 项目连接:https://oshwhub.com/Knight_Sin/oled-smart-strip使用LCEDA已有一年有余,但活跃在LCEDA开源社区却是近两个月的事情,而LCEDA暑期训练营进阶班也是我第一次深度参与LCEDA举办的大型活动,在接受培训的过程中,我学到了不少东西,感谢LCEDA,感谢各位工程师。画板子是件令人开心的事,写程序也是一件令人开心的事,两份喜悦相互重叠,双倍的快乐!这就是嵌入式的魅力所在|——这一“实现”的过程。在项目中,我第一次设计工作在220V下工作的电路,提心吊胆,如履薄冰,好在一切顺利;我第一次接触阿里云物联网,惊奇地发现,相较于两三年前,物联网开...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 暑期 进阶班 阿里云 EMW3080 发帖人:矛盾聚合体 发帖时间:2020-08-26 19:41:00
  • 【暑期训练营进阶班】“卷帘大将”开发心得
  • 开源地址,欢迎围观。http://oshwhub.com/OpticalMoe/roller_blind_general一直打算学习物联网相关技术,但是偷懒一直没行动。正好这次立创EDA提供了一个白嫖的机会,赶紧报名参与进来。我的初衷很简单:白嫖元器件券,学习物联网。我的结果很惊喜:优秀奖,意外白嫖焊台一个。课程主推“物联网插座”,但是强电有点危险,我选择做弱电。环顾四周,家徒四壁,只能对窗帘动手,于是,有了这个项目。之前使用过立创EDA画了几张板,项目用到的元器件也比较熟悉,所以,一切比较顺利,爆肝了不到48小时就打样了。程序基于零妖大佬框架,移植到32平台。分功能块验证。经历了十个小版本...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 暑期 窗帘 发帖人:OpticalMoe 发帖时间:2020-08-26 18:03:00
  • 【暑期训练营进阶班】超简超简单云插座心得
  • 首先感谢EDA官方对于这个精简小插座的肯定,说一下本次活动的心得体会,其实开始没觉得自己可以拿奖,第一觉得功能做得比较简单,原件一个都舍不得多一个。第二,没有说像同学们一样用C语言。主要的原因在于202基本带不起太多的功能,开始想着加个喇叭插排开关可以有个播报,后边想到又会有TDD噪声需要处理。所以奔着省钱,速度快,保守起见(因为翻车一次,再打板时间可能就过去了),做了这个双面安排的满满当当的小插座。至于为啥用LUA不用C,主要还是用习惯PYTHON和JAVA这类高级语言,用C基本上不是一百个不习惯能解释的。然后临阵学了一下LUA,基本跟JS一样的脚本语言。调用相关API即可把板子跑起来,底...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 【暑期进阶班】 EDA 发帖人:dcr0530 发帖时间:2020-08-26 17:36:00
  • 【暑期训练营进阶班】WiFi智能插座学习心得
  • 最近无意间看到了立创EDA举办暑假班活动,不仅报名免费,有老师指导,而且学习中用到的材料可以用发放的代金券,更重要的是还有机会白嫖正点原子的焊台,于是再忙也抽时间出来参加了。经过2周的学习,我学会了如何利用现有材料及常用的元件制作一套智能插座,同时可接入天猫精灵,实现语音控制设备,配合自行设计的3D打印外壳可以说已经具备了成品的雏形,显得高端、大气、上档次。通过这次的学习,我不仅学会制作一个WiFi物联网插座,更是学会了一种制作物联网设备的方法,因为它们都是一样的,都是同一个T路,无非就是把继电器模块换成别的传感器或控制器罢了。虽然暑假班已经结营,学习却不能因此而结束,未来计划将甲醛接入引出...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 【暑期进阶班】 WiFi EMW3080 发帖人:智定义物联网 发帖时间:2020-08-26 16:44:00
  • 物联网插座心得【暑期训练营进阶班】
  • 经过了半个月的课程参与,学会了如何通过阿里云服务器以及EMW3080(wifi模块)连接设备到物联网,收获很大!进阶班让我了解了物联网的魅力,以及单片机连上物联网的方法。虽然一开始听程序讲解听得很懵逼,但经过自己的琢磨和反复观看回放,以及讲师们的答疑,终于弄懂了设计思路,参加真的不亏!实物图:开源链接:https://oshwhub.com/BensonWood/wu-lian-wangwifi-636382a
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 发帖人:Benson 发帖时间:2020-08-26 15:53:00
  • 感谢立创举办暑期训练营进阶班收多多
  • 很幸运能参加立创EDA举办的暑期训练营进阶班,首先感谢立创EDA提供的那么多优惠券,无偿直播分享物联网技术,EDA免费供大家使用,这都需要立创EDA官方付出大量的时间和资金,再次感谢立创EDA,谢谢。参加本次暑期训练营进阶班,我学习到了从一个项目的提出---功能实现---方案的选型--原理图PCB设计---产品焊接--程序编写---调试---上架等整个流程的操作过程,很庆幸能在立创EDA的培训下做出了一个完整的产品,大家有兴趣可以查看:https://oshwhub.com/zhang0326/zhi-kong-cha-zuo
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 暑期进阶班 阿里云 发帖人:鬻成0326 发帖时间:2020-08-26 15:17:00
  • 【训练营_进阶班】心得体会
  • 本人是个小白,上学时学过89C51单片机的皮毛,这次参加2020年EDA暑期训练营收货很多:按照老师的方案EMW3080-WIFI模块接入阿里云物联网平台,通过MQTT协议上报温度和继电器开关信息,利用天猫精灵和手机app监控温度和控制继电器开关;我增加了一个继电器动作指示灯LED5(方便观察)和DC5V供电插槽(不需要一直插usb工作),利用EDA画电路图和制作pcb,总之这次来对了,学习了很多知识,谢谢立创EDA,这样的学习机会希望以后多多举办!越办越好!!EDA作业链接:https://oshwhub.com/keleeda/wu-lian-wang-zhi-neng-cha-zuo嘉...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 进阶班 发帖人:可乐小子 发帖时间:2020-08-26 14:48:00
  • 立创暑期训练营进阶班
  • 在这个暑期参与立创举办的暑期训练营进阶班,经过半个月的努力,做出了成品,并获得奖励,收获良多。训练营期间不仅学会如何绘制PCB还学会了怎设计产品的步骤感谢立创工程链接:https://oshwhub.com/MIAN_ER/wu-lian-wang-xiang-mu
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 暑期 进阶班 发帖人:Mianer 发帖时间:2020-08-26 14:33:00
  • 抄作业要不要太爽?暑期训练营进阶班-阿里云物联网开关的巴拉巴拉!
  • 7月份,参加了立创EDA举办的暑期训练营,首先参加的是基础班,第一次画图,画的是USB集线器。感觉自己做的不行,所以没做实物出来。然后基础班结业的时候画的是一个小型的STC开发板,这个是做了实物的!因为忘记买排阻了,所以用0805的电阻代替了。然后基础班顺利结业,进入进阶班。进阶班玩的就比较高大上了,直接到了物联网项目。然后跟着翻车宋的思路一路走下来,这里我总共做了两次PCB,都是在嘉立创打样的。第一次是设计的STC15W408这个芯片加上ESP-12S模块,个人能力有限,以失败告终。接着,马上改版,做了第二次打板,就是根据老师推荐的各种元件的型号进行的。然后等了4天,搞完就交作业。第二次改...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 阿里云 开关 暑期进阶班 发帖人:很菜很菜的周 发帖时间:2020-08-26 14:16:00
  • 物联网学习——立创暑期训练营进阶班!!——所得所感
  • 在这个暑期,有幸参与立创举办的暑期训练营进阶班,经过半个月的努力,在各位老铁们互帮互助的情况下,做出了成品,并获得奖励,收获良多。感谢立创EDA的支持!这是一个基于51单片机结合EMW3080、阿里云服务器的智能插座,可以通过APP控制并接收继电器开关状态、LED的亮灭状态,温湿度可以在OLED显示并上报到APP,云端服务器也可以接收到相应的信息。功能经过实物验证,基本正常,目前没有发现bug。我之前是没有接触过物联网这块的,纯小白,这次的训练营是我第一次接触。经过半个多月的学习,有一点点自己的理解,不过还是要继续学习。希望大家不要因为没接触过就不肯去学习,加油!立创开源平台的工程链接为:h...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 发帖人:一方通行 发帖时间:2020-08-26 14:05:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: